RM/RE 編碼器的 MTTF(平均故障時間)為何?
編碼器系統可靠性
MTTF (M) = p × t / n
|
其中 |
p |
為裝設的讀頭總數 |
|
|
t |
為平均運作長度 |
|
|
n |
為關聯故障總數 |
為了讓此範例更加實用,我們將編碼器讀頭的 MTTF(平均故障時間)值設為 750 年(表示持續使用)。如果客戶擁有 50 部機器,各具備 2 個編碼器,安裝的讀頭總數 (p) 為 100。重新排列 MTTF 公式可判斷讀頭故障次數(像是 n = 1)的平均間隔時間 (t):
|
t |
= |
M × n / p |
= |
750 年 × 1/100 |
= |
約 7.5 年 |
因此一天 24 小時總共使用 100 個讀頭,客戶可預期每約 7.5 年會出現一次單一讀頭故障情況。
這個資訊不能保證產品可靠度,也不能代表保固條件。
如需自訂計算方式,請聯絡我們的 支援 .
註:如為 RE 編碼器,您也必須將 RE 資料表中的軸承壽命納入考量。