RM/RE エンコーダの MTTF(Mean Time To Failure:平均故障寿命)は?
エンコーダシステムの信頼性
MTTF (M) = p × t / n
記号の意味: |
p |
リードヘッドの取り付け数 |
|
t |
平均使用期間 |
|
n |
合計関連故障数 |
例として、MTTF が 750 年 (連続使用) のリードヘッドを例に挙げてみます。50 台の機械それぞれに 2 個リードヘッドを搭載した場合、取り付けたリードヘッドの総数は 100 個になります(p = 100)。リードヘッドの故障 (n = 1) の平均間隔 (t) は、MTTF の式を変更することで算出できます。
t |
= |
M × n / p |
= |
750 年 × 1/100 |
= |
約 7.5 年 |
従って、1 日 24 時間使用するリードヘッドが合計 100 個ある場合、1 つのリードヘッド故障が 7.5 年ごとに発生するものと推定できます。
この情報は製品の信頼性を保証したり、保証条件を示すものではありません。
特殊な計算については、サポートまでお問い合わせください。 サポート .
注: RE エンコーダの場合、ベアリングの寿命も考慮する必要があります。RE データシートを参照してください。