Kann ich den Messring einfach ohne Abtastkopf bestellen und können Messringe auch in Sondergrößen bestellt werden?
Ja, es ist möglich, nur den Magnetring/das Magnetband zu bestellen. Ein Magnetring oder -band dient als Informationsträger. Ein funktionierendes Messsystem besteht aus einem magnetischen Messring oder Maßband und einem Abtastkopf. Um die in den RLS-Datenblättern angegebenen Spezifikationen zu gewährleisten und unseren Support zu erhalten, empfehlen wir die Verwendung von RLS-Abtastköpfen.
Wenn Sie einen Abtastkopf eines anderen Herstellers verwenden, kann es sein, dass das System möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder schlecht funktioniert. Insbesondere bei Verwendung eines Messrings/Maßbands mit Referenzmarke könnte die Erkennung durch den Abtastkopf fehlschlagen.