Was geschieht, wenn die aufklebbare Referenzmarke falsch angebracht wird?
Wird die aufklebbare Referenzmarke falsch angebracht, kann einer der folgenden Fälle eintreten:
- Die Referenzmarke wird in keiner Richtung erkannt
- Die Referenzmarke wird nur in einer Richtung erkannt
- Die Referenzmarke wird in beiden Richtungen, aber an unterschiedlichen Positionen, die eine Teilungsperiode auseinander liegen, erkannt
- Die Referenzmarke wird zweimal in einer Richtung, im Abstand von einer Teilungsperiode, erkannt
Verwenden Sie immer den LM10ARM00 Applikator, um sicherzustellen, dass die aufklebbare Referenzmarke richtig angebracht wird.
Nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.