Wie lassen sich RLS Messsysteme für Tiefseeeinsätze anpassen?
OnAxis™ Drehgeber-Module wurden nicht speziell für Tiefseeanwendungen entwickelt. Kunden haben jedoch getestet und festgestellt, dass sie aufgrund ihrer robusten Bauweise sehr gut für Einsätze unter solchen Bedingungen geeignet sind. Zur Unterstützung dieser Anwendungen haben wir eine besondere Variante der RM22, RM36 und RM44 Messsysteme mit Abluftöffnungen in den Gehäusen entwickelt. Dadurch kann sich der Druck auf die integrierte Elektronik stets dem Umgebungsdruck anpassen.Bei Einsätzen in Hochdruckumgebungen fluten die meisten Kunden das Messsystem mit einer dielektrischen Flüssigkeit. Obgleich diese besonderen Varianten erfolgreich von unseren Kunden getestet wurden, können wir nicht dieselben Spezifikationen wie für die RM22, RM36 und RM44 Standardmodelle garantieren. Dies gilt insbesondere für den MTBF-Wert.Auch wenn dies unwahrscheinlich ist, könnten die in Standardausführung gefertigten Elektronikbauteile kleine Lufteinschlüsse haben, die unter dem hohen Druck von Tiefseeanwendungen platzen könnten.
Mit Abluftöffnungen ausgeführte RE Geber in Lager-/Wellenausführung wurden ebenfalls erfolgreich in Tiefseeanwendungen eingesetzt. In diesem Fall ist ein nicht leitendes Öl als dielektrische Flüssigkeit zu verwenden. So kann eine Beschädigung der Lager, die nicht im Gebergehäuse verkapselt sind, verhindert werden.