Wie wird das AksIM magnetische Messsystem mit Abtastkopfplatine (MBA) angeschlossen? Welcher Stecker wird verwendet?
Der AksIM MBA Abtastkopf verfügt standardmäßig über einen 6-poligen FFC-Stecker, RM 1 mm. Dieser Steckverbinder hat die Artikelnummer FCI HFW6R. Dieser sechsadrige Stecker (RM 1 mm) ist kompatibel mit jedem handelsüblichen FFC Kabel. Das Kabel muss mit nach unten weisenden Kontaktstiften (in Richtung der Platine) einsteckt werden.
Dieses Kabel ist auch hier erhältlich: https://www.rls.si/acc006