Was ist ein Messsystem?

Allgemein gesagt ist ein Messsystem ist ein Gerät, das Daten von einem Format in ein anderes konvertiert.

Weg- und Winkelmesssysteme im Vergleich

We classify linear and rotary encoders according to the type of movement.

Inkrementelle und absolute Messsysteme im Vergleich

Der Unterschied zwischen inkrementellen und absoluten Messsystemen ist vergleichbar mit dem Unterschied, der zwischen einer Stoppuhr und einer Uhr besteht.

Auflösung, Genauigkeit und Wiederholpräzision eines Messsystems: Was ist der Unterschied?

Die Auflösung ist die kleinste von einem Messsystem erfasste Bewegung. Sie wird je nach Art des Messsystems auf unterschiedliche Weise gemessen.

Die Genauigkeit gibt an, wie nah eine Messposition dem tatsächlichen Wert entspricht.

Die Wiederholgenauigkeit ist die maximale Differenz zwischen verschiedenen Messungen, die an derselben tatsächlichen Position aufgenommen wurden.

Messsystem-Glossar

Begriffe zur technischen Terminologie von Messsystemen finden Sie hier.

Magnetoresistiver Effekt

A magnetoresistive sensor consists of a resistor made of magnetically sensitive alloy strips such as nickel iron (NiFe).

Singleturn vs. Multiturn

For rotary encoders, the terms singleturn and multiturn are used.