提交訂單

選購完成後,請按一下「我的購物車」以提交訂單。結帳時,購物車內的所有商品都會出現在您的訂單中。若您不想要訂購其中部分商品,只要編輯您的購物車即可。結帳時,系統會要求您提供以下資訊:

  1. 送貨地址。
  2. 您偏好的運送方式(如需運送資訊,請按一下此處)。
  3. 您的付款方式(PayPal信用卡現金轉帳)。

 

您可以在結帳時確認這些資訊,若無須變更,請繼續「提交訂單」。提交訂單後,您的電子郵件會自動收到訂單確認書/預估發票。

  1. 若選取現金轉帳做為付款方式,您將收到自動產生的預估發票,內附完整銀行資訊。取得付款確認後,我們即為您處理訂單。下單後,請務必於五日內依據預估發票付款,否則您的訂單將會遭到取消。訂單出貨後,我們會再次傳送電子郵件通知您。
  2. 若付款方式選取 PayPal,系統將您重新導向至 PayPal 網站以完成購買程序。訂單出貨後,我們會再次傳送電子郵件通知您。

 

限制

線上購買時,每項產品限購十 (10) 件。若您需要的數量超過此限制,請聯絡您附近的銷售辦公室。如需經銷商清單,請按一下此處

 

 

快速結帳程序

您的登入詳細資訊可讓您將帳單與運送資訊安全存放於本公司伺服器,因此結帳時無須重複輸入這些資訊。

找不到您所尋找的項目? 聯絡我們以取得更多資訊