RLS 獲得 IATF 16949 核准書 – 這代表什麼意義?

在 2018 年 11 月,我們的品質管理系統 (QMS) 經過稽核,獲頒 IATF 16949 核准書。

但這代表什麼意義呢?

IATF 16949 是一項業界的品質標準,要求公司管理其業務和生產流程並加以記錄,以便符合客戶的需求,並確保公司能持續精進。ISO 9001 要求公司詳述其業務流程,而 IATF 16949 則要求更進一步。IATF 與 ISO 的主要差別在於,雖然 IATF 使用與 ISO 相同的架構,然而在針對公司應履行的事項 (也就是「 做什麼 」) 外,IATF 還特別針對這些應盡事項的達成方式 (也就是「 如何做 」) 有所規定。此外,IATF 也建議採用 APQP、FMEA、SPC、MSA 和 PPAP 等核心工具。年度認證稽核是由獲得授權的代理商負責執行,以確保產品和作業程序符合高品質標準。

我們申請 IATF 16949 是為了日後能夠為汽車產業的客戶提供支援服務。儘管目前我們已經收到核准書,但是這並不表示我們的產品已獲得 IATF 16949 認證。收到 IATF 核准書並不表示我們達到 AEC-Q100 標準,並且執行車用 IC 的可靠性測試,或是已實施任何功能安全標準。

目前,RLS 產品的開發尚未全面遵循 IATF 要求或使用其核心工具 (APQP、PPAP、FMEA、SPC 和 MSA),因此並未獲得汽車產業認證。公司目前以及日後的開發工作都將遵循 IATF 標準,但我們的產品仍不會獲得汽車產業認證,因為我們並未採用汽車產業認證的零組件。

找不到您所尋找的項目? 聯絡我們以取得更多資訊