什么是RM/RE编码器的MTTF(平均无故障时间)

编码器系统的可靠性

MTTF (M) = p × t / n

其中

p

安装的读数头个数

 

t

平均维修时间

 

n

相关故障合计

我们来思考一个实例,一个编码器读数头的MTTF(平均无故障时间)值为750年(意味着可以持续使用)。如果客户有50台机器,每台机器配备2个编码器,合计安装的读数头数 (p) 为100。可通过调整MTTF公式确定任何读数头故障(即n = 1)之间的平均时间间隔 (t):

t

=

M × n / p

=

750 年 × 1/100

=

大约7.5年

因此,如果100个读数头每天运行24小时,单个读数头大约7.5年会发生一次故障。

此信息并非产品可靠性的保证,也不代表保修条款。

有关定制计算,请联系我们的支持部门。 支持 .

注:对于RE编码器,您还必须考虑轴承的寿命,这可在RE规格手册中查到。

未找到您搜索的内容? 联系我们获取更多信息