如何选择编码器

2020年9月14日

针对您的应用选择合适的编码器可能是一项充满压力的工作。要从各种输出形式、读取类型和编码器尺寸中做出选择,如何确保针对具体应用选出最佳的编码器?

一些RLS编码器

一些RLS编码器:AksIM-2、OnAxis、LM10


什么是编码器?

编码器是将数据从一种形式转换为另一种形式的一种设备。在位置感应领域,编码器可以检测机械运动并将其转换为模拟或数字编码的输出信号。更为精确的描述是,它可以测量位置,而速度、加速度和方向数据则可以从直线或旋转运动的位置信息中得出。

根据操作原理、目的和复杂程度,可将编码器分为不同类型。


最常见的编码器分类方式为:

直线编码器沿栅尺或圆环运动,而旋转编码器绕轴旋转。了解更多...


  • 编码原理:
    • 增量式
    • 绝对式

增量式和绝对式编码器之间的差异类似于秒表和时钟之间的差异。了解更多...


  • 工作原理:
    • 磁性
    • 光学
    • 感应
    • 激光

编码器的位置可以使用各种物理原理进行测量。位置信息可通过光束、电流、电磁场、感应等方式从促动器传输至读数头。


对于单圈编码器,编码器轴旋转时每圈的输出代码是重复的。对于多圈绝对式编码器,在一定的圈数范围内(例如4096),每一圈的每个轴位置的输出代码是唯一的。


  • 分辨率:

分辨率是编码器能够检测到的最小运动度量。根据编码器类型不同,测量方式也不相同。了解更多...


有多种不同类型的编码器,适合不同使用目的和用户。



Posted in: How to